请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号:TPS2121工具/软件:
你(们)好
在数据表的示例电路中、PR1、OV1、OV2 和 CP2 通过分压器电路输入。
表 9-3 显示 (PR1、OV1、OV2、CP2)=所有 GND (0V) 将触发自动模式。
是否可以在不使用分压器或下拉电阻的情况下连接到 GND、如下面的电路所示?
谢谢。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
在数据表的示例电路中、PR1、OV1、OV2 和 CP2 通过分压器电路输入。
表 9-3 显示 (PR1、OV1、OV2、CP2)=所有 GND (0V) 将触发自动模式。
是否可以在不使用分压器或下拉电阻的情况下连接到 GND、如下面的电路所示?
谢谢。