This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:tps2121 自动开关器件输入引脚设置?

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535080/tps2121-tps2121-auto-switch-device-input-pin-setting

零件号:TPS2121


工具/软件:

你(们)好

在数据表的示例电路中、PR1、OV1、OV2 和 CP2 通过分压器电路输入。

表 9-3 显示 (PR1、OV1、OV2、CP2)=所有 GND (0V) 将触发自动模式。

是否可以在不使用分压器或下拉电阻的情况下连接到 GND、如下面的电路所示?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kwon:

    请让我检查一下、然后返回。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我期待您的答复。

    此致  

    Kwon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 请给我一些时间,直到下周初。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kwon:

    很抱歉耽误你的时间。  

    是的、您可以在引脚和 GND 之间保持一个下拉电阻器。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    此致、

    Kwon。