This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2940C:负温度范围

Guru**** 2504555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540626/lm2940c-negative-temperature-range

器件型号:LM2940C


工具/软件:

您好、  

根据下表中的规格、我们是否可以 在负温度范围 0°C 下使用 p/n LM2940CT-15/NOPB?   对设备功能是否有任何关键影响?   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sutthinee:

    我不会、您无法保证 LM2940CT-15/NOPB 在 0'C 以下能够正常运行  设备可能有启动问题;我不希望它在低于 0'C 时可靠启动    在发生启动问题之前、许多额定值为 0'C 的器件与最小值相比具有非常小的裕度。  这是旧设计中比较常见的问题。

    此致、

    Gregory Thompson