请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2940C工具/软件:
您好、
根据下表中的规格、我们是否可以 在负温度范围 0°C 下使用 p/n LM2940CT-15/NOPB? 对设备功能是否有任何关键影响?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
根据下表中的规格、我们是否可以 在负温度范围 0°C 下使用 p/n LM2940CT-15/NOPB? 对设备功能是否有任何关键影响?