请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2596工具/软件:
您好、
我在级联模式下使用 TPS259621。 VIN = 5V ILIM = 0.1A 有关原理图详细信息、请参阅下面的。
测量电流限值时、仅为 0.030A (30mA)。 您能告诉我电路出了什么问题吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我在级联模式下使用 TPS259621。 VIN = 5V ILIM = 0.1A 有关原理图详细信息、请参阅下面的。
测量电流限值时、仅为 0.030A (30mA)。 您能告诉我电路出了什么问题吗?

尊敬的 Patel:
它是连续电流限制吗? 是否有连续电流限制可将电流限制在 0.100A 以下且最小 Vin 为 5V?
该器件持续监测电流、当电流超过设定的限制时、它将执行 OCP。 在这里、它不会监测小于 0.1A 的电流、但电流监测电路精度不足以精确检测 30mA 电流。
Vin 可以低于 5V。 您将 EN 电阻梯设置为在电压高于设置的阈值时、EN 将获得逻辑高电平。

此致、
Arush