This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:TPS259621 电流限值低于设定的电流限值

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538891/tps2596-tps259621-current-limit-lower-than-set-current-limit

器件型号:TPS2596


工具/软件:

您好、

我在级联模式下使用 TPS259621。 VIN = 5V ILIM = 0.1A 有关原理图详细信息、请参阅下面的。

测量电流限值时、仅为 0.030A (30mA)。 您能告诉我电路出了什么问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patel:

    您正在使器件的运行超出其电流限制能力、因此可能会出现意外行为。 能否增大 ILIM 并再次进行检查。

    如果仍然不起作用、请告诉我。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  

    我将在指定的电阻值下进行测试、并告知您。  

    是连续电流限制吗? 是否有一个连续电流限值将电流限制在 0.100A 以下且最小 Vin 为 5V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patel:

    它是连续电流限制吗? 是否有连续电流限制可将电流限制在 0.100A 以下且最小 Vin 为 5V?

    该器件持续监测电流、当电流超过设定的限制时、它将执行 OCP。 在这里、它不会监测小于 0.1A 的电流、但电流监测电路精度不足以精确检测 30mA 电流。  

    Vin 可以低于 5V。 您将 EN 电阻梯设置为在电压高于设置的阈值时、EN 将获得逻辑高电平。

    此致、
    Arush