This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:有关 FB、BIAS、LL/SS、VCC 的问题

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538330/ucc256402-questions-regarding-fb-bias-ll-ss-vcc

器件型号:UCC256402
主题中讨论的其他器件: ATL431

工具/软件:

我是 斯巴达赛车 FSAE 团队的圣何塞州立大学学生。  我想问一些关于适用于将 300-400V 降至 24.5V 的直流/直流的 UCC256402 控制器芯片的问题。

  1. 我的团队正在设计一个非常紧凑的转换器单元、它具有一个小型变压器、希望能够丢弃偏置绕组。 因此、我们决定使用隔离式直流/直流转换器从次级输出为 VCC 供电。 该转换器应该为 UCC256402 提供多大的电流?  此外、 简要表的第 18 页 中有一个表格、其中描述了一个 0.6 的比率可以通过使 BW 引脚承受 4.5k Ω 电阻(方案 6)或接地短路(方案 8)来实现。 但数据表中未显示选项 8。 在我们的示例中、您是否建议将 BW 短接至地?
  2. BMT 阈值如何影响系统稳定性?(当前 BMT_H 为 0.6V)简而言之、如何确定我需要知道 BMTL/BMTH 比率当前设置为 0.6 的阈值?  
  3. 我在比较器模式下使用 ATL431 的反馈链。 由于当输出电压接近 24.5V 时、电压迅速发生变化、因此我仍不确定 FBreplica 电压如何用于控制效应。 那么、在我的例子中、此反馈链是否仅用于触发突发模式? 我还需要详细了解反馈电路的补偿器。
  4. 数据表开头将 UCC256402 型号描述为不具有软开/软关功能。 对于电容器、是否可以选择 4.7nF 至 470nF 之间的任何值? 如何配置电阻分压器以将最大开关频率限制在 350kHz?

非常感谢您的帮助、

Wenjin Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. 10mA 足以在 Vcc 模式下供电。 我建议使用选项 6 来禁用 BW。  

    2.设置 BMTH 不会影响稳定性。 设置 BMTH 后、您需要调整反馈。 BMTH 和 BMTL 阈值用于确定在突发模式下要进入的功率。 这将影响转换器在空载时的效率。

    3.我无法理解你的问题。 您能详细说明一下吗?

    4.此软开/关是关于突发软开/关模式,而不是 IC 软开.. 我想您讨论的是 LL/SS 引脚中的电容、电容值取决于您想要给转换器以缓慢导通的时间、数据表末尾给出了计算方法。 LL/SS 引脚中的电阻分压器还设置 BMTH 阈值、从而限制转换器的最大频率。

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sougata:
    非常感谢您的澄清和建议!

    1.我询问所需的电流、因为数据表指出 RVCC 可以提供最大 100mA、UCC25640x 在运行时消耗最大 2.7mA、但不包括栅极电流。 我认为、直流/直流转换器可以为最大电流提供足够的余量或为 VCC 创建一个大电容器组会很好。

    2.感谢您提供的信息。 在正常运行期间、我的系统将始终保持至少 60%的负载。 然后、我将在测试台上相应地调整反馈。

    3.对不起的困惑。 根据我的电流理解、在正常运行期间(软启动完成后)、FBreplica 后跟 Vcomp、这决定了 VCR 引脚的 VTH_L 和 VTH_H。 虽然生成的阈值会影响开关频率、但我的反馈电路在比较器模式下运行并联稳压器。 因此、当并联稳压器的电压从 (Vout - Vopto_diode) 变为 2.5V 时、光耦合器光子二极管基本上从关断状态变为非常明亮的状态、这意味着来自 FB 引脚的灌电流大小可以从 0 变为非常大的值。 这将在该状态下直接触发突发模式。 我想检查我的完成流程是否正确、以加强我对芯片和电路的理解。 我使用了 PMP21160 参考设计中的相同电路、但没有 20 Ω R215。 IN+与输出接地相同。



    4.感谢您的澄清。

    最好的注意、

    Wenjin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请检查使用 R215、R218、R223 为 U204 提供所需的偏置电流、而使用其他元件进行补偿。 请相应地调整您的组件。  

    此致、

    Sougata