主题中讨论的其他器件: ATL431
工具/软件:
我是 斯巴达赛车 FSAE 团队的圣何塞州立大学学生。 我想问一些关于适用于将 300-400V 降至 24.5V 的直流/直流的 UCC256402 控制器芯片的问题。
- 我的团队正在设计一个非常紧凑的转换器单元、它具有一个小型变压器、希望能够丢弃偏置绕组。 因此、我们决定使用隔离式直流/直流转换器从次级输出为 VCC 供电。 该转换器应该为 UCC256402 提供多大的电流? 此外、 简要表的第 18 页 中有一个表格、其中描述了一个 0.6 的比率可以通过使 BW 引脚承受 4.5k Ω 电阻(方案 6)或接地短路(方案 8)来实现。 但数据表中未显示选项 8。 在我们的示例中、您是否建议将 BW 短接至地?
- BMT 阈值如何影响系统稳定性?(当前 BMT_H 为 0.6V)简而言之、如何确定我需要知道 BMTL/BMTH 比率当前设置为 0.6 的阈值?
- 我在比较器模式下使用 ATL431 的反馈链。 由于当输出电压接近 24.5V 时、电压迅速发生变化、因此我仍不确定 FBreplica 电压如何用于控制效应。 那么、在我的例子中、此反馈链是否仅用于触发突发模式? 我还需要详细了解反馈电路的补偿器。
- 数据表开头将 UCC256402 型号描述为不具有软开/软关功能。 对于电容器、是否可以选择 4.7nF 至 470nF 之间的任何值? 如何配置电阻分压器以将最大开关频率限制在 350kHz?
非常感谢您的帮助、
Wenjin Wu