Other Parts Discussed in Thread: CSD18514Q5A, LM51772, LM5177EVM-HP, CSD18512Q5B
Numer części ć: LM51772
Kontrola/programowanie:
这个问题回来就像一个 boomerang ,因为在输入电压范围内没有电压调节: 17-24V。 此外、还有另一个问题、因为如果 Vin 电压与 24V 不同、扼流圈会发热很多。 该图是在您的设计工具的支持下部分创建的。 扼流圈升温非常高、即如果电源电压接近输出电压、温度是正常的、但电源电压的任何偏差(例如,对于高于 28V 的 24V 稳压器)都会导致线圈在几秒钟内达到约 100 度的温度。 我想指出的是、除了具有将电流限制为 5mA 的电阻器的 LED 外、我没有连接任何负载。 我想提出一些建议、哪里有错误。 也许我误解了文档中的一些内容。 此外、增益存在问题、低于 24V 的输入电压时、输出电压也会下降、但这发生在 17V 左右。稍后输入电压的降低会保持 17V 的电压。这种情况与 Davin Nicholas 的文章类似。 此外、我注意到系统本身也在升温。 在热像仪上、它达到了大约 100 度的温度。 这种冷却非常高效、因为芯片下方的层压板上有一个较大的铜表面。 通过 I2C 与芯片的通信正常。
芯片温度仍待验证、可能晶体管存在其他问题、我将在星期一上进行验证。 将 D9 (PCM) 寄存器更改为 0%会使 17V-24V 范围内的稳定保持不变、并在整个电源电压范围内正常工作。 不幸的是,这样一个可怕的加热的扼流圈是不能接受的,同样也发生在第二个副本的电路板,并在版本上的布局被改变。 我注意到、从源极消耗的电流开始从大约 70mA 的值急剧增加 (Vin 24V 以上和低于 24V 的 300mA)、然后 L21 开始发热。 将 L21 更改为 2.2uH (SRP1270-2R2) 并未降低其工作温度并以类似的方式升温。