This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:LM51772RHAR — 线圈温度高和电压调节不正确

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18514Q5A, LM51772, LM5177EVM-HP, CSD18512Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536500/lm51772-lm51772rhar---high-coil-temperature-and-incorrect-voltage-regulation

主题中讨论的其他器件:LM51772LM5177EVM-HPCSD18512Q5B、CSD18514Q5A

Numer części ć: LM51772

Kontrola/programowanie:

这个问题回来就像一个 boomerang ,因为在输入电压范围内没有电压调节: 17-24V。 此外、还有另一个问题、因为如果 Vin 电压与 24V 不同、扼流圈会发热很多。 该图是在您的设计工具的支持下部分创建的。 扼流圈升温非常高、即如果电源电压接近输出电压、温度是正常的、但电源电压的任何偏差(例如,对于高于 28V 的 24V 稳压器)都会导致线圈在几秒钟内达到约 100 度的温度。 我想指出的是、除了具有将电流限制为 5mA 的电阻器的 LED 外、我没有连接任何负载。 我想提出一些建议、哪里有错误。 也许我误解了文档中的一些内容。 此外、增益存在问题、低于 24V 的输入电压时、输出电压也会下降、但这发生在 17V 左右。稍后输入电压的降低会保持 17V 的电压。这种情况与 Davin Nicholas 的文章类似。 此外、我注意到系统本身也在升温。 在热像仪上、它达到了大约 100 度的温度。 这种冷却非常高效、因为芯片下方的层压板上有一个较大的铜表面。 通过 I2C 与芯片的通信正常。

芯片温度仍待验证、可能晶体管存在其他问题、我将在星期一上进行验证。 将 D9 (PCM) 寄存器更改为 0%会使 17V-24V 范围内的稳定保持不变、并在整个电源电压范围内正常工作。 不幸的是,这样一个可怕的加热的扼流圈是不能接受的,同样也发生在第二个副本的电路板,并在版本上的布局被改变。 我注意到、从源极消耗的电流开始从大约 70mA 的值急剧增加 (Vin 24V 以上和低于 24V 的 300mA)、然后 L21 开始发热。 将 L21 更改为 2.2uH (SRP1270-2R2) 并未降低其工作温度并以类似的方式升温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我注意到了一个有趣的事情、如果我将 PCM 设置为 30%、那么在这种情况下、输出电压取决于 17V-24V 范围内的输入电压、L21 不会发热并保持低温、但超过(向下或向上)10mV 的电压会突然使从 60mA –70mA 汲取的电流增加到超过 300mA。 这会导致线圈温度立即升高。 请帮助我、或就需要更改或改进的方面提供一些建议。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romek:

    为了更深入地了解发生的情况、最好看到一些示波器图。

    您能否提供一些显示 输出压降时的示波器图(显示 5-8 个开关时间和 5-10ms 时间):

    • VIN/VIN VOUT
    • 电感器的两侧 (SW1 / SW2)
    • COMP/SS
    • 电感器电流(如果可能)

    此电源的设计规格是什么:

    • VIN(范围)
    • 输出电压
    • 输出电流

    检查布局也可能不错。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是示波图

    • VIN DC:19、9V/ VOUT DC:22、97V



    SW1/SW2

    COMP(黄色) DC:0、8V /SS(蓝色)DC:3、7V


    假设如下:

    VIN:10-36V

    VOUT:24V

    IMAX:~7A

    示波图显示了无负载的情况(每个 LED 仅限 2mA)、软件设置 PCM = 5% 

    此外、系统温度高达 100 摄氏度、线圈温度也是如此。 这不是正常现象。 我有 2 个 LEAUTS、一个在 4 层 PCB 上制造、实际上与 Devkit 构建得相同、另一个完全不同。 在这两种情况下、它是相同的。


    我不知道问题在哪里,我更换了所有的晶体管和 5 LM 芯片。 线圈始终升温。 我只是不确定、但我认为升压和降压的波形看起来有所不同。 也就是说、存在一种降压转换器、其中一个 SWS 为 24V、另一个具有一些波形、而对于升压转换器则相反。 现在我看到只有填充变化。 在这种情况下 LM 芯片没有加热。 目前、只有当 Vin 电源与 Vout 相同时、才没有波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edgar、

    遗憾的是、图上没有显示缩放比例、因此我没有从中获得任何信息。

    请提供示波器图(显示 5-8 个开关周期)    5-10ms):当输出电压出现下降时:

    • VIN/VIN VOUT
    • 电感器的两侧 (SW1 / SW2)
    • COMP/SS

    请确保每个通道的 x 和 y 轴缩放比例可见/提供。

    看起来器件会持续重启 — 这可能是电感器中的过流或 VCC2、BOOT1、BOOT2 上的压降

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Stefan、当然我会拍照。
    我也有新的结论。
    我在同一电路板上有另一个转换器、仅适用于 12V。 它似乎可以正常工作、至少比 24V 的工作电压更好。 LM51772 芯片不会发热、线圈本身 在无负载的情况下会升温约 50°C。 当负载为 1A 时、温度升高到 65 C。该转换器中使用了不同的晶体管和不同的分压器分压比。

    回到下一个关于有问题的 24V 转换器的观察,我做了一个测试,即:我把栅极上的电阻器 R394、R395、R396、R397 从 1R 更改为 3R。 遗憾的是、在打开晶体管 Q51 2 秒后烧毁。 过了几秒钟后,我又做了一个新的。 我焊接了值为 0r 的电阻器。 晶体管不再损坏,但一切再次升温,包括 U39 芯片。  也许这是一条线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romek:

    对我来说、这看起来像是 MOSFET 的死区时间问题 — 可能会发生击穿。

    为了检查该图、您需要测量两个升压侧和两个降压侧 MOSFET 的栅极信号。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q48 和 Q51 上的门示波器

    Q49 和 Q50 上的门示波器

    SW1 和 SW2

     热性能:

    我还注意到、如果我将其关断、这意味着我将使能信号降至接近 GND 的低值、则 U39 芯片组 (LM51772) 会停止加热、因为晶体管不工作。 同样、当我将 PMC 设置为 10%等值并将电源电压降低到 23V 等时、也会发生这种情况。 然后晶体管停止开关、Vin 电压= Vout、芯片组停止加热。 因此、问题可能出在开关晶体管所需的大电流上、这会导致芯片组中的驱动器发热很多、甚至达到大约 100 C 的温度。我想指出的是、到晶体管栅极的最长路径不超过 20mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romek:

    您能否进一步放大两个边沿(例如,20ns/div)、以适当地确保没有死区时间或直通。

    您能告诉我„BW Limit Close “是什么意思吗? 注意:不要为此检查启用 BW 限制。

    谢谢、  

    Stefan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    带宽限制关闭(关闭): 全带宽。

    您是否需要任何其他测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erka:

    感谢您的结果。

    工程师今天不在办公室。 您可以期待明天的响应。 谢谢

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romek:

    这并不容易看到、因为调节比例仍然有点高、但我认为死区时间可以。

    对于上面的第一个图像(“门示波器在 Q48 和 Q51 “),它仍然奇怪的是,边缘看起来比其他人慢得多。

    最好使用另一种类型的 MOSFET 检查该设计、我认为我们在 LM5177EVM-HP 中使用的 MOSFET 也应该合适。

    SQJ422EP-T1-GE3

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romek:

    如果低功耗下的效率非常重要、那么最好是启用 PSM 模式而不是 FPWM。

    是否有专门的原因启用 FPWM 模式。

    为了进一步研究 MOSFET 内的损耗、以及为此设计选择和优化的 MOSFET、您是否已经查看了快速入门计算器:

      LM51772 设计计算器

    这(在输入所有设计数据和 MOSFET 参数后)确实显示了不同元件中的估计损耗。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    我注意到了某种关系。 VIN 电压越高、电路升温就越大、甚至在达到 110°C 时也是如此。 很遗憾、您提到的晶体管我没有、交付时间超过 10 天。 我决定试验并安装我拥有的晶体管。 我使用了四个 CSD18514Q5A。 电路的温度降至 70°C。 线圈仍然很热、但电流消耗从 250mA 下降到 200mA。 我决定将晶体管更改为 CSD18512Q5B。 这次电路的温度升高到 130°C。 电流消耗增加到 260mA。 所以我觉得问题在于栅极上的电荷、这会导致电路变热。 我已订购名为 CSD18563Q5AT 的其他晶体管。 最有可能的是、电路的温度会更低。 遗憾的是、这并不能改变这样一个事实、即这种电流消耗在没有负载的情况下是不可接受的。 该器件专为循环操作而设计、但采用电池电源、因此功率损耗不太可能会那么显著。 从电源汲取的功率约为 10 瓦。 我认为问题不在于路径布局、因为正如我上面提到的、我构建了另一个 PCB、其元件布局与 Devkit 类似。 我想知道原理图中是否存在错误、也许某些值或连接不正确。
    下面我发送了几个测量值的示波图、可能会指明问题所在。  

    CSD18512Q5B
    VIN=22、4V 250mA、5、6W  

    Q49 I Q50



    Q48 I Q51

    VIN=24V 50mA、1、2W

    线圈:

    线圈:

    Q48 I Q51

    断开一个探头后、波形看起来有所不同。 可能是由于电容探头造成的? 我不知道

    Q49 I Q50




    在任何情况下、无论电压低于还是高于 24Vout、系统和线圈都会发热很多。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 I2C 定义这些设置。 大多数都是默认设置、但 D9 寄存器除外、我将其设置为 5%。 在 I2C 默认设置中、PSM 模式似乎已启用(寄存器 D1)。 我也在早期使用了一个计算器,但它没有解释的情况,当有如此高的组件发热. 这不是某种击穿问题吗? 为什么在晶体管的栅极电路中插入一个电阻器(例如 3.3R)会损坏其中一个电阻器 — 这很可能是由于下部 MOSFET 尚未关闭且上部 MOSFET 已经导通。 您在试用和测试期间是否遇到过这样的问题? 您有哪些建议需要进一步采取行动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romek:

    如果您已经将所有设计数据输入到快速入门计算器中、能否与我共享该文件。

    注意:您可在 D1 寄存器中设置的设置控制着在选择 FPWM 或 PSM 但不选择 FWPM 模式的 PSM 时使用的模式。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:
    更改 FPWM 模式可以完全解决空闲操作期间的线圈过热问题。 当然、FPWM 模式下的测量、电路分析和控制信号波形分析使我能够选择满载时的最佳工作条件。 通过选择 Qg 系数较低(明显会影响 RDS 电阻)的晶体管、我实现了电路和线圈本身的热损耗较低(开关速度更快)。 我设法在 8A 负载和可接受的热状态下实现了系统稳定性。

    感谢您的支持。 经过修改和选择晶体管后、电路正在实现并将用于生产。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romek:

    谢谢让我现在,很高兴我能帮助。

    此致、

     Stefan