This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:计算申请表

Guru**** 2518510 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510781/bq25750-request-for-calculation-sheet

器件型号:BQ25750


工具/软件:

尊敬的团队:

我们计划 在我们的设计中使用 BQ25750 电池充电器 IC。 您能否分享一下此电池充电器 IC 是否有任何计算表?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevabharathi、

    是的、我们有这个 IC 的设计计算器: www.ti.com/.../

    我们也有此 IC 的常见问题解答: e2e.ti.com/.../faq-bq2575x-faq-page

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    您能否请确认、是否需要仅使用此 103AT-2 NTC 才能达到 BQ25750 的低温和暖温阈值限值?

    电池组具有 10K NTC、B =  3435K  

    我们需要将充电曲线配置为以下值

    T1 - T2 时 20% Ichg (0°C 至 15°C)、

    (15C- 50C) 时为 100% Ichg

    在 T3 - T5 (50 - 60C) 时为 40%

    高于 T5 (60C) 时充电暂停。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    您能否请确认、是否需要仅使用此 103AT-2 NTC 才能达到 BQ25750 的低温和暖温阈值限值?

    电池组具有 10K NTC、B =  3435K  

    我们需要将充电曲线配置为以下值

    T1 - T2 时 20% Ichg (0°C 至 15°C)、

    (15C- 50C) 时为 100% Ichg

    在 T3 - T5 (50 - 60C) 时为 40%

    高于 T5 (60C) 时充电暂停。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    您能否请确认、是否需要仅使用此 103AT-2 NTC 才能达到 BQ25750 的低温和暖温阈值限值?

    电池组具有 10K NTC、B =  3435K  

    我们需要将充电曲线配置为以下值

    T1 - T2 时 20% Ichg (0°C 至 15°C)、

    (15C- 50C) 时为 100% Ichg

    在 T3 - T5 (50 - 60C) 时为 40%

    高于 T5 (60C) 时充电暂停。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevabharathi、

    [报价 userid=“613097" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510781/bq25750-request-for-calculation-sheet/5831198 #5831198“]您能否确认、是否只需使用此 103AT-2 NTC 来满足 BQ25750 的低温和暖温阈值限制?

    可以使用不同的温度检测电阻。 您的检测电阻具有与 103AT-2 NTC 相同的 B 和电阻。

    您可以使用设计计算器来获取顶部和底部电阻的建议值。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan

    感谢您的信息。

    我们计划使用 BQ25750 的内部 ADC 来监控输入功率。 您能否提供有关内部 ADC 在测量输入电流和电压时的精度的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevabharathi、

    欢迎您。

    BQ25750 的 ADC 旨在用作一般指标。 请记住、我们并不提供 ADC 精度的数据表规格。 下面是 一个常见问题解答、详细介绍了如何使用 ADC

    以下是测得的 IAC ADC 精度:

    以下是测量的 VAC ADC 精度:

    此外、应通过增大 10mΩ 输入检测电阻来提高 IAC ADC 的精度。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复、

    您能否澄清我的疑问? 当使用内部栅极驱动电压时、必须通过二极管从外部将 VREG 连接到 BTST1 和 BTST2、或者是否足以将 VREG 连接到在 IC 内部连接的 DRV_SUP。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeevabharathi

    DRV_SUP 需要通过肖特基二极管从外部连接到 BTST1 和 BTST2。 这是因为电容器以 SW 节点为基准、后者将在高压和低压之间切换。 需要使用此电容器将 HIDRVx 引脚驱动 至高于电路中的最大电压 以导通 MOSFET。 当 SWx 节点电压上升时、连接到 BTSTx 引脚的电容器上的电压也会上升、如果反向路径未被肖特基二极管阻断、这可能会导致 DRV_SUP 引脚短路。

    如果解释不清楚、请告诉我。

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的澄清。

    我对 BQ25750 的栅极驱动器配置有一些后续问题:

    1. 内部栅极驱动器电源:数据表提到 BQ25750 包括一个用于降压/升压转换器的 5V 内部栅极驱动器。 如果我们计划使用这个内部电源、建议的连接配置是什么?

    2. 作为栅极驱动器的内部 LDO:在使用内部 LDO 作为栅极驱动器电源的情况下、DRV_SUP、BTSTX 和 VREG 引脚应该如何互连?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevabharathi、

    感谢您对此有耐心。 我度假回来了 快速了解 BTST 二极管。 BQ25750 没有内部 BTST 二极管来为转换器提供 BTST 电压。 当使用 REGN 作为栅极驱动电压或外部栅极驱动电压时、需要 BTST 二极管。

    此外、内部栅极驱动电源和内部 LDO 是相同的电源。 这两种拓扑都指 REGN。 感谢您对这里的多个术语有耐心。

    对于引脚连接、我建议参考 BQ25750 原理图和布局检查清单 或 BQ25750 EVM 原理图。 有关 BQ25750 器件系列的一般常见问题解答、仅供参考。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan Galloway:

    数据表提到 IPRECHG_MAX 为 ICHG_MAX 的 20%。 不过、还有一个名为 REG0x10_IPRECHG 的寄存器、默认情况下将 Precharge_Current_Limit 设置为 4000mA (0x50h)。

    那么,哪个值实际用于预充电电流 — ICHG_MAX 的 20%或默认寄存器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevabharathi、

    那么、哪个值实际用于预充电电流—ICHG_MAX 的 20%或默认寄存器值?

    对于实际电流、IC 将失去预充电电流的最低值。

    此致、
    Ethan Galloway