工具/软件:
尊敬的团队:
我们计划 在我们的设计中使用 BQ25750 电池充电器 IC。 您能否分享一下此电池充电器 IC 是否有任何计算表?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jeevabharathi、
是的、我们有这个 IC 的设计计算器: www.ti.com/.../
我们也有此 IC 的常见问题解答: e2e.ti.com/.../faq-bq2575x-faq-page
如果您对此有任何疑问、敬请告知。
此致、
Ethan Galloway
尊敬的 Ethan:
您能否请确认、是否需要仅使用此 103AT-2 NTC 才能达到 BQ25750 的低温和暖温阈值限值?
电池组具有 10K NTC、B = 3435K
我们需要将充电曲线配置为以下值
T1 - T2 时 20% Ichg (0°C 至 15°C)、
(15C- 50C) 时为 100% Ichg
在 T3 - T5 (50 - 60C) 时为 40%
高于 T5 (60C) 时充电暂停。
尊敬的 Ethan:
您能否请确认、是否需要仅使用此 103AT-2 NTC 才能达到 BQ25750 的低温和暖温阈值限值?
电池组具有 10K NTC、B = 3435K
我们需要将充电曲线配置为以下值
T1 - T2 时 20% Ichg (0°C 至 15°C)、
(15C- 50C) 时为 100% Ichg
在 T3 - T5 (50 - 60C) 时为 40%
高于 T5 (60C) 时充电暂停。
尊敬的 Ethan:
您能否请确认、是否需要仅使用此 103AT-2 NTC 才能达到 BQ25750 的低温和暖温阈值限值?
电池组具有 10K NTC、B = 3435K
我们需要将充电曲线配置为以下值
T1 - T2 时 20% Ichg (0°C 至 15°C)、
(15C- 50C) 时为 100% Ichg
在 T3 - T5 (50 - 60C) 时为 40%
高于 T5 (60C) 时充电暂停。
您好、Jeevabharathi、
[报价 userid=“613097" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510781/bq25750-request-for-calculation-sheet/5831198 #5831198“]您能否确认、是否只需使用此 103AT-2 NTC 来满足 BQ25750 的低温和暖温阈值限制?可以使用不同的温度检测电阻。 您的检测电阻具有与 103AT-2 NTC 相同的 B 和电阻。
您可以使用设计计算器来获取顶部和底部电阻的建议值。
此致、
Ethan Galloway
您好、Jeevabharathi、
欢迎您。
BQ25750 的 ADC 旨在用作一般指标。 请记住、我们并不提供 ADC 精度的数据表规格。 下面是 一个常见问题解答、详细介绍了如何使用 ADC。
以下是测得的 IAC ADC 精度:

以下是测量的 VAC ADC 精度:

此外、应通过增大 10mΩ 输入检测电阻来提高 IAC ADC 的精度。
此致、
Ethan Galloway
尊敬的 Jeevabharathi:
DRV_SUP 需要通过肖特基二极管从外部连接到 BTST1 和 BTST2。 这是因为电容器以 SW 节点为基准、后者将在高压和低压之间切换。 需要使用此电容器将 HIDRVx 引脚驱动 至高于电路中的最大电压 以导通 MOSFET。 当 SWx 节点电压上升时、连接到 BTSTx 引脚的电容器上的电压也会上升、如果反向路径未被肖特基二极管阻断、这可能会导致 DRV_SUP 引脚短路。
如果解释不清楚、请告诉我。
此致、
Michael Bradbourne
您好、Michael:
感谢您的澄清。
我对 BQ25750 的栅极驱动器配置有一些后续问题:
内部栅极驱动器电源:数据表提到 BQ25750 包括一个用于降压/升压转换器的 5V 内部栅极驱动器。 如果我们计划使用这个内部电源、建议的连接配置是什么?

作为栅极驱动器的内部 LDO:在使用内部 LDO 作为栅极驱动器电源的情况下、DRV_SUP、BTSTX 和 VREG 引脚应该如何互连?
谢谢你
您好、Jeevabharathi、
感谢您对此有耐心。 我度假回来了 快速了解 BTST 二极管。 BQ25750 没有内部 BTST 二极管来为转换器提供 BTST 电压。 当使用 REGN 作为栅极驱动电压或外部栅极驱动电压时、需要 BTST 二极管。
此外、内部栅极驱动电源和内部 LDO 是相同的电源。 这两种拓扑都指 REGN。 感谢您对这里的多个术语有耐心。
对于引脚连接、我建议参考 BQ25750 原理图和布局检查清单 或 BQ25750 EVM 原理图。 有关 BQ25750 器件系列的一般常见问题解答、仅供参考。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
Ethan Galloway