主题中讨论的其他器件:TIDA-010938、 TMS320F280039C
工具/软件:
您好、
我对参考设计有疑问: TIDA-010938。 我们需要设计一个具有以下特性的 5kW 并网光伏逆变器:
1、带升压转换器的 MPPT(非隔离式直流/直流转换器)
2.电池储能系统充电器功能(充电器概念)
3、双向转换器连接交流电网和交流负载的功能
4. MCU 用于控制所有部分(带 MPPT 的直流/直流、用于电池充电器的双向直流/直流转换器)、我们可以使用单个 MCU 或两个 MCU
5、提供 CAN 设备
我们是否可以使用 TIDA-010938 参考设计来降低至 5kW? 请回复