This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:一些问题

Guru**** 2507455 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543853/bq35100-some-questions

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

大家好!

我的客户想向您询问 BQ35100 的一些问题。

1) 电池并联连接
我想并联多个电池。 有什么问题吗?

2) ALERT 引脚的上拉目标
根据数据表中的图 12、ALERT 引脚连接至 REG25(2.5V 内部 LDO 输出)。
根据 ALERT 引脚在引脚功能中的规格、它被描述为开漏输出。
如果是漏极开路、我认为使用外部电源(REGIN 输入)作为上拉目的地。 有什么问题吗?

3) 关于校准
根据数据表 8.2.2.1 电量监测准备工作、可以看到一个称为 BQStudio 的应用需要校准。
我假设 I2C 连接目标是一个嵌入式微型计算机。 我是否需要安装一个单独的连接器来连接到 PC 以进行校准?

(4) 有关外部热敏电阻的信息
您说过可以在 IC 内置的温度传感器和外部热敏电阻之间进行选择。
当 IC 和电池之间的距离很远时、使用外部热敏电阻来测量电池的确切温度。
如果 IC 与蓄电池之间的距离接近、IC 内置的温度传感器是否足够?

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryusuke、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 没有问题

    2) 这应该是正常的

    3) BQstudio 提供了一个校准插头。 如果您要使用 BQstudio、还需要将 EV2400 用作“编程微控制器“。 您需要使用 EV2400 将化学成分编程到电量计中。 校准可以手动完成。

    4) 为了获得更高的精度、我们建议在电池组上放置一个外部热敏电阻。 如果您使用的内部热敏电阻远离电池、则很难说误差水平是多少。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。

    每次更换电池时是否都需要校准?

    在器件发货时、校准没有问题。 但我认为在现场更换电池时很难校准。 如果规格是校准提高了精度、但可以在不校准的情况下检测到近似的剩余量、那么我可以做出折衷。

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    不可以、更换电池不需要重新校准即可获得准确的电压、温度和电流读数。 可能需要更改其他参数、以匹配正在使用的电池特性。  

    此致、

    Diego