Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO, EV2400
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 EV2400
工具/软件:
大家好!
我的客户想向您询问 BQ35100 的一些问题。
1) 电池并联连接
我想并联多个电池。 有什么问题吗?
2) ALERT 引脚的上拉目标
根据数据表中的图 12、ALERT 引脚连接至 REG25(2.5V 内部 LDO 输出)。
根据 ALERT 引脚在引脚功能中的规格、它被描述为开漏输出。
如果是漏极开路、我认为使用外部电源(REGIN 输入)作为上拉目的地。 有什么问题吗? 
3) 关于校准
根据数据表 8.2.2.1 电量监测准备工作、可以看到一个称为 BQStudio 的应用需要校准。
我假设 I2C 连接目标是一个嵌入式微型计算机。 我是否需要安装一个单独的连接器来连接到 PC 以进行校准?
(4) 有关外部热敏电阻的信息
您说过可以在 IC 内置的温度传感器和外部热敏电阻之间进行选择。
当 IC 和电池之间的距离很远时、使用外部热敏电阻来测量电池的确切温度。
如果 IC 与蓄电池之间的距离接近、IC 内置的温度传感器是否足够?
此致、
柳介