This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:RXP/TXP 引脚交换

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545289/hd3ss3220-rxp-txp-pin-swapping

器件型号:HD3SS3220


工具/软件:

尊敬的团队:

我正在与我的一位客户合作、他们提出了有关 TXP/RXP 连接的问题。

在所有图 (DFP/UFP/DRP) 的数据表中、连接器的 TXP 引脚连接到 HD3SS3220 的 TXP 引脚、但在软件狗 EVM 中、这些引脚不匹配。 DFP 加密狗显示不同的连接。

请参阅下图。

论坛中还有其他主题要求相同的查询和参考响应可以将连接器的 TXP 或 RXP 连接到器件、但考虑到它如何使用交换的线路、不清楚? 要设置哪个寄存器或者软件或硬件将如何检测?

  https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823326/hd3ss3220-swapping-tx-rx-lines 

 请参考器件的方框图、其中只有两个控件、1)。 1) 启用 Mux 和 2) 多路复用器的方向、但方框图或数据表未说明如何交换 RXP 和 TXP 线路。

 

您能否提供有关 TXP 和 RXP 交换的详细说明、为什么需要它以及如何在软件级别进行检测? 或者、如果交换、需要执行什么设置? 请 请注意、我不是讨论 TX1P 和 TX1N 线路交换、而是要求交换对 (TXP 和 RXP)。

请 提供帮助。

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    这些 EVM 的方向有点奇怪、因为它们本打算放置在两根电缆之间、导致 TX/RX 通道的布线与典型应用不同。 对于该 EVM、有时一个连接器的 RX 引脚必须连接到另一个连接器的 TX。 但是、这并不涵盖典型应用。

    在典型应用中、例如、如果 HD3SS3220 与主机位于同一电路板上、则可以将 SOC 的 TX 引脚路由到 HD3SS3220 的 TX 引脚、SOC 的 RX 引脚连接到 HD3SS3220 的 RX 引脚、就像上述应用一样。 如果客户打算在类似软件狗的器件中使用 HD3SS3220、则这些 EVM 将更适用。

    对于 HD3SS3220、是的、只要 TX 和 RX 通道正确路由到 SOC 和器件、就可以通过 RX 引脚和 RX 通过多路复用器的 TX 引脚路由 TX。  

    HD3SS3220 无法检测 TX/RX 通道何时交换、因为 TX/RX 通道是内部无源多路复用器的一部分:

    如果您有任何其他问题或需要进一步澄清、请告诉我。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我还不能从你的解释中得到混乱。

    我的客户拥有板载主机器件、我们对主机和 HD3SS3220 之间的连接没有配置。 我们对 HD3SS3220 和 USB 连接器有一个困惑。

    对于 DFP、TXP 和 RXP 与连接器的连接应该是什么、哪个图是正确的?

    对于 UFP、TXP 和 RXP 与连接器的连接应该是什么、哪个图是正确的?

    对于 DRP、TXP 和 RXP 与连接器的连接应该是什么、哪个图是正确的?

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    在每种情况下、HD3SS3220 的 TX1/2 P/N 和 RX1/2 P/N 应分别连接到 USB 连接器的 TX1/2 P/N 和 RX1/2 P/N、前提是主机的 TX/RX 通道连接到 HD3SS3220 的相应 TX/RX 引脚。

    无论其 DFP、UFP 还是 DRP、主机的 TX 都通过 HD3SS3220 连接到连接器的 TX、反之亦然。 端口方向不影响此设置。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Ryan