Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220
工具/软件:
尊敬的团队:
我正在与我的一位客户合作、他们提出了有关 TXP/RXP 连接的问题。
在所有图 (DFP/UFP/DRP) 的数据表中、连接器的 TXP 引脚连接到 HD3SS3220 的 TXP 引脚、但在软件狗 EVM 中、这些引脚不匹配。 DFP 加密狗显示不同的连接。
请参阅下图。

论坛中还有其他主题要求相同的查询和参考响应可以将连接器的 TXP 或 RXP 连接到器件、但考虑到它如何使用交换的线路、不清楚? 要设置哪个寄存器或者软件或硬件将如何检测?
请参考器件的方框图、其中只有两个控件、1)。 1) 启用 Mux 和 2) 多路复用器的方向、但方框图或数据表未说明如何交换 RXP 和 TXP 线路。
您能否提供有关 TXP 和 RXP 交换的详细说明、为什么需要它以及如何在软件级别进行检测? 或者、如果交换、需要执行什么设置? 请 请注意、我不是讨论 TX1P 和 TX1N 线路交换、而是要求交换对 (TXP 和 RXP)。
请 提供帮助。
Mitesh