This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:VBUS 处为 20V

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545864/tps25730-20v-at-vbus

器件型号:TPS25730


工具/软件:

尊敬的专家:

在开始协商之前、如果用户将 20V 供电方直接连接到 VBUS、则

 - PPHV 是否可以为输出提供 20V 电压? 还是阻止它?

 -为什么?  

此致、

山下耕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamashita-San、

    否、TPS25730 不会关闭到 PPHV 的电源路径。 如果 20V 未按照 PD 规格连接、我们会将其视为 OVP。

    根据 Type-C 和 PD 规范、我们预计初始连接时会出现特定的电压 (0V 或 5V)。 如果我们看不到这些、则不会继续进行连接。

    谢谢。此致、

    Chris