请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25730工具/软件:
尊敬的专家:
在开始协商之前、如果用户将 20V 供电方直接连接到 VBUS、则
- PPHV 是否可以为输出提供 20V 电压? 还是阻止它?
-为什么?
此致、
山下耕太郎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.