This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:对低输出电流进行故障排除

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545501/ucc28710-troubleshooting-low-output-current

部件号:UCC28710


工具/软件:

你好

我尝试使用 UCC28710 构建一个 12V 5A 60W 电源。 如我的原理图所示、我根据数据表中的建议计算了所有元件值。 但是、我面临一个问题:使用与负载串联的万用表进行测量时、输出电压只有 10V、输出电流限制为 0.5A。

我通过将电流检测电阻 (RC) 更改为 0.15Ω 进行实验、使电流增加到 1.5A。 不过、根据数据表中的公式、我计算得出、对于 5A 输出、应使用 0.35Ω 的 RC。

这是 IC 的 VDD

二极管之前的 V AUX

VS 引脚  

MOSFT 门  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    我已经检查过、在采样点处、辅助绕组电压通过 VS 引脚控制在大约 20V。  

     

    我查看了您的原理图、并设置了 R5 和 R6 将输出辅助绕组电压控制为 19.75V。 这很可能是因为您的变压器匝数比不正确。

     

    以下链接将为您提供一个 Excel 工具、您可以使用该工具计算变压器反激式转换器应该使用的正确匝数比和磁化电感。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC590

     

    此致、