请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC28710工具/软件:
你好
我尝试使用 UCC28710 构建一个 12V 5A 60W 电源。 如我的原理图所示、我根据数据表中的建议计算了所有元件值。 但是、我面临一个问题:使用与负载串联的万用表进行测量时、输出电压只有 10V、输出电流限制为 0.5A。
我通过将电流检测电阻 (RC) 更改为 0.15Ω 进行实验、使电流增加到 1.5A。 不过、根据数据表中的公式、我计算得出、对于 5A 输出、应使用 0.35Ω 的 RC。

这是 IC 的 VDD

二极管之前的 V AUX

VS 引脚

MOSFT 门