This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDA 封装 8 引脚 SO PowerPAD 的热阻 Rθja Ω

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544363/thermal-resistance-r-ja-of-dda-package-8-pin-so-powerpad

部件号:LP38852


工具/软件:

大家好!

我想知道 LP38852MRX-ADJ/NOPB 的热阻 Rθja Ω。
LP38852MRX-ADJ/NOPB 采用 DDA 封装 8 引脚 SO PowerPAD。

在过去的数据表中、有一个图表随与铜面积的距离而变化。

在最新的数据表中、Rθja Ω 为 48.4、但我认为变化如上图所示。

是否有一个图形显示它与 48.4 之间的变化程度?

在下面的应用手册中、提到它随引脚到焊盘的距离 (mm) 而变化、但我不理解它的含义。

半导体和 IC 封装热指标(修订版 D)

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryusuke、

      表 6.4 中所示 DDA 封装中 LP38852MRX-ADJ/NOPB 的 Θ Rθja 是根据 文档 JESD51-7 中所述的 JEDEC 2s2p 电路板(带文档 JESD51-5 中所述外露焊盘封装的散热过孔阵列)计算得出的。

    图 35 中的图形的 Rθja μ m 与表 6.4 中所示的值不同、因为计算基于单侧 1oz 铜面积、与 JEDEC 2s2p 电路板不同。

    我们没有图形显示 2s2p JEDEC 板 θja μ m 与铜面积之间的变化。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我的客户知道没有图形。

    我在以下网站上查看了 JESD51-5 的测量值。

    热阻数据:实际数据示例|什么是热设计? | TechWeb

    它似乎 θja 总是弯曲的,因为它会因环境的不同而有很大的变化。
    我知道、当 IC 下降到一定程度时会发生饱和、无论 IC 如何、这都是相同的趋势。

    【问题】

    48.4°C/W 是曲线上的最大值还是饱和后的最小值?


    我们正在测试实际的机器。 我们希望收到制造商的回答、并将其用作验证参考。
    如果您能告诉我们、我们将不胜感激。

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Ryusuke、

    数据表中指定的 Δ Rθja 处于稳定状态。 当器件 1 分钟后不再通过±0.5°C/W 改变温度时、我们认为处于稳定状态。   

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    当温度发生变化时会发生什么情况? 热阻是增加还是减少?

    我认为这取决于 48.4°C/W 是最大值还是最小值。

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Ryusuke、

    内部芯片温度取决于稳压器导通元件上耗散的功率。 对于每瓦功率、内核温度将比环境温度高大约 50°C。 还有其他因素(例如电源板的散热能力,气流等)会降低芯片温度。 如果电源焊盘焊接到具有足够散热能力的 PCB 上、则 可以将 Rθja 视为最大值、但如果 PCB 没有散热能力、这可能会成为最小值。

    此致、

    Daniel