工具/软件:
大家好!
我想知道 LP38852MRX-ADJ/NOPB 的热阻 Rθja Ω。
LP38852MRX-ADJ/NOPB 采用 DDA 封装 8 引脚 SO PowerPAD。
在过去的数据表中、有一个图表随与铜面积的距离而变化。

在最新的数据表中、Rθja Ω 为 48.4、但我认为变化如上图所示。 
是否有一个图形显示它与 48.4 之间的变化程度?
在下面的应用手册中、提到它随引脚到焊盘的距离 (mm) 而变化、但我不理解它的含义。

此致、
柳介
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好!
我想知道 LP38852MRX-ADJ/NOPB 的热阻 Rθja Ω。
LP38852MRX-ADJ/NOPB 采用 DDA 封装 8 引脚 SO PowerPAD。
在过去的数据表中、有一个图表随与铜面积的距离而变化。

在最新的数据表中、Rθja Ω 为 48.4、但我认为变化如上图所示。 
是否有一个图形显示它与 48.4 之间的变化程度?
在下面的应用手册中、提到它随引脚到焊盘的距离 (mm) 而变化、但我不理解它的含义。

此致、
柳介
你好 Ryusuke、
表 6.4 中所示 DDA 封装中 LP38852MRX-ADJ/NOPB 的 Θ Rθja 是根据 文档 JESD51-7 中所述的 JEDEC 2s2p 电路板(带文档 JESD51-5 中所述外露焊盘封装的散热过孔阵列)计算得出的。
图 35 中的图形的 Rθja μ m 与表 6.4 中所示的值不同、因为计算基于单侧 1oz 铜面积、与 JEDEC 2s2p 电路板不同。
我们没有图形显示 2s2p JEDEC 板 θja μ m 与铜面积之间的变化。
此致、
Daniel
尊敬的 Daniel:
我的客户知道没有图形。
我在以下网站上查看了 JESD51-5 的测量值。

它似乎 θja 总是弯曲的,因为它会因环境的不同而有很大的变化。
我知道、当 IC 下降到一定程度时会发生饱和、无论 IC 如何、这都是相同的趋势。
【问题】
48.4°C/W 是曲线上的最大值还是饱和后的最小值?
我们正在测试实际的机器。 我们希望收到制造商的回答、并将其用作验证参考。
如果您能告诉我们、我们将不胜感激。
此致、
柳介