This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS703:此 IC 中的短路测试失败

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88, TPS703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544156/tps703-short-circuit-test-failed-in-this-ic

部件号:TPS703
主题中讨论的其他器件:TPS7A88

工具/软件:

你(们)好  

我 在设计中使用 TPS70302PWP 双路 LDO、在正常情况下工作正常、但我们的要求是、它应在输出短路后关闭、而无法正常工作。 我们正在该 IC 的输出端进行短路测试、但 IC 正在损坏。 该 IC 是否支持短路保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kundan、

    否、 TPS70302PWP 不提供短路保护。 如果您对此感兴趣、我可以帮助您寻找替代产品?

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 请分享任何支持短路保护的替换产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在市场营销中进行了循环、以帮助进行更换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kundan:

    双路 LDO 替代方案是 TPS7A88、该器件具有过流保护功能、该功能应在短路事件期间启动。 数据表的第 7.3.6.2 节 用一小部分描述了短路事件期间会发生的情况:

    这里可能会发生的一件事是 LDO 可能会在短路期间循环开关、因为电流限制最终会使 LDO 过热、从而使其达到热关断状态、直到温度足够低、然后再次重复此精确的行为。

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vahnroy

    在  TPS70302PWP 输出短路的情况下、您是否定义了任何失效? 在输出短路的情况下、热关断功能将不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您建议的器件在单个 IC 中使用两个独立的 LDO、没有可编程电源序列... 在这种情况下、我需要更改我的设计  、但在 TPS703 中、有可编程电源时序和两个从属 LDO 可使用与此类似的任何功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kundan:

    具有可编程电源时序的其他选项将是 TPS703 低电流型号。 如果内部时序是首选路由、则可能需要进行一些外部电流监控、这样可以在检测到短路时强制关断 LDO。

    此外、TPS7A88 还具有软启动功能、这是一种独立减慢每个输出斜升的方法、可实现不同的启动时间。 如果软启动功能没有为应用增加足够的延迟、则需要从外部对 EN 信号进行定序。

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧...谢谢