主题中讨论的其他器件:TPS7A88、
工具/软件:
你(们)好
我 在设计中使用 TPS70302PWP 双路 LDO、在正常情况下工作正常、但我们的要求是、它应在输出短路后关闭、而无法正常工作。 我们正在该 IC 的输出端进行短路测试、但 IC 正在损坏。 该 IC 是否支持短路保护?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kundan:
双路 LDO 替代方案是 TPS7A88、该器件具有过流保护功能、该功能应在短路事件期间启动。 数据表的第 7.3.6.2 节 用一小部分描述了短路事件期间会发生的情况:

这里可能会发生的一件事是 LDO 可能会在短路期间循环开关、因为电流限制最终会使 LDO 过热、从而使其达到热关断状态、直到温度足够低、然后再次重复此精确的行为。
此致、
Andres
尊敬的 Kundan:
具有可编程电源时序的其他选项将是 TPS703 低电流型号。 如果内部时序是首选路由、则可能需要进行一些外部电流监控、这样可以在检测到短路时强制关断 LDO。
此外、TPS7A88 还具有软启动功能、这是一种独立减慢每个输出斜升的方法、可实现不同的启动时间。 如果软启动功能没有为应用增加足够的延迟、则需要从外部对 EN 信号进行定序。
此致、
Andres