请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65680工具/软件:
你(们)好
我可以检查一下吗?
设置 OTP 的 CONFIG2 寄存器的 OTPLDO_EN 位、因此在 OTP 之后、OTPLDO_EN 位将为 OTP 设置为 1。 如果 OTPLDO_EN 位在正常模式下始终为高电平、那么可以吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
我可以检查一下吗?
设置 OTP 的 CONFIG2 寄存器的 OTPLDO_EN 位、因此在 OTP 之后、OTPLDO_EN 位将为 OTP 设置为 1。 如果 OTPLDO_EN 位在正常模式下始终为高电平、那么可以吗?
谢谢!