This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:负载电流为 0A 至 300mA 时的压降

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528797/lmr38020-voltage-drop-when-load-current-from-0a-to-300ma

器件型号:LMR38020


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 的是 48V 至 24V LMR38020FSDDAR。 当客户将负载电流从 0A 更改为 300mA 时。 会出现压降、但不会恢复到正常的电压电平。  

请帮助您查看原理图:

PG 引脚为 NC。

68uH 电感器稍大、但电压下降后不应保持较低的电压电平。

如您所见、导通电子负载时、24V 的压降为 5V 至 19.34V。 它保持 19.34V 电压、不会恢复到 24V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在哪里测量输出电压?  测量输出电压的正确方法是在输出电容器两端。 您看到的跌落可能是因为这一点。

    此外、为了检查原理图、您使用的输出电容值是多少?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nair:

    感谢您的帮助。

    我需要与客户检查该结果的测试点。

    至于输出电容器、它们使用 400uF。 当他们将其从 400uF 更改为 100uF 时、压降将从 5V 降至 1.5V。

    现在有一个新问题、即当输出电流超过 1A 时、输出将关断、并且在 0A 至 1A 负载变化多次后 IC 将损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    他们使用如此大的输出电容的原因是什么? 根据快速入门计算器、对于大于~60uF 的输出电容、环路不稳定。 建议的电容小得多、~14uF。 请注意、这些是考虑直流偏置降额后的有效电容值。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    对此有任何更新?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已有一段时间关闭该主题。 如有需要、请随时重新打开。

    此致、

    Niranjan