工具/软件:
你(们)好。
我´ll 继续执行 VRI industria eletronica S.A 请求。 我´m 负责的工程师,并有有关坏的批次和措施的信息.
首先、我们的 PCB 板是一款成熟的产品、使用德州仪器 (TI) 的 TPICB596、具有 15 款以上的 yaers。 n´t 我们买的一些手,通常由穆萨尔,不能正常工作.
我们做了 ABA 测试和良好的 IC 工作在坏的 IC 地方,同样的反。
我们使用万用表中的二极管刻度测量引脚 9 到 GND-PIN10 的阻抗、并在不良 IC (3CAF8HT、3CAF8GT、42A1EST e 37DX83T) 中发现 1200、在良好 IC 中发现 690。 使用电阻时、该值与这两个值相同、即 3、4 M Ω
在坐标镜中,我们也可以看到相同的不同波形(参见所附的文件)。 一个和另一个有区别...
看在´s中,坏的 IC doens´s t 写正确的信息,好的 IC,写它很好.
请、我们需要支持才能解决此问题。
此致
Gustavo Ventura
+55 11986220330
e2e.ti.com/.../OSC.-good-ic.rare2e.ti.com/.../OSC.-bad-ic.rare2e.ti.com/.../good-ic.mp4e2e.ti.com/.../bad-ic.mp4