This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC6B596:批次错误

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543739/tpic6b596-bad-lot

器件型号:TPIC6B596


工具/软件:

你(们)好。

我´ll 继续执行 VRI industria eletronica S.A 请求。 我´m 负责的工程师,并有有关坏的批次和措施的信息.

首先、我们的 PCB 板是一款成熟的产品、使用德州仪器 (TI) 的 TPICB596、具有 15 款以上的 yaers。 n´t 我们买的一些手,通常由穆萨尔,不能正常工作.

我们做了 ABA 测试和良好的 IC 工作在坏的 IC 地方,同样的反。  

我们使用万用表中的二极管刻度测量引脚 9 到 GND-PIN10 的阻抗、并在不良 IC (3CAF8HT、3CAF8GT、42A1EST e 37DX83T) 中发现 1200、在良好 IC 中发现 690。 使用电阻时、该值与这两个值相同、即 3、4 M Ω

在坐标镜中,我们也可以看到相同的不同波形(参见所附的文件)。 一个和另一个有区别...

看在´s中,坏的 IC doens´s t 写正确的信息,好的 IC,写它很好.

请、我们需要支持才能解决此问题。

此致

Gustavo Ventura

engenharia@vri.com.br

+55 11986220330

e2e.ti.com/.../OSC.-good-ic.rare2e.ti.com/.../OSC.-bad-ic.rare2e.ti.com/.../good-ic.mp4e2e.ti.com/.../bad-ic.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gustavo:

    抱歉、我无法打开  示波器 rar.file 的波形。您能直接分享一个波形、包括 SRCK、Serin、RCK、SEROUT 数据吗?

    请确保以下时序(特别是对于 RCK 信号)、如果情况相反、请反转 RCK 信号以验证对于良好单元和不良单元是否可行? 谢谢!