This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5870-Q1:关于函数 BIST

Guru**** 2457230 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5870-Q1, UCC5870QEVM-045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540126/ucc5870-q1-about-function-bist

器件型号:UCC5870-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC5870QEVM-045

工具/软件:

您好、

我们目前正在评估 UCC5870QEVM-045、对函数 BIST 特性有疑问。

GATE_OFF_CHK 位设置为 1 后、向 CLR_STAT_REG 写入 1 以清除故障、但不会清除故障。 如果 I 向 CLR_STAT_REG 写入 1 两次、则故障会清除。 为什么会发生这种情况?

向 PS_TSD_CHK_SEC 写入 1 不会生成故障。 该 BIST 在使用之前是否有限制(例如需要连接热敏电阻)?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    1.您能否检查示波器上的 SPI 信号以确保它们符合器件的时序要求?

    2.您是否遵循功能描述中给出的要求?

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max
    感谢您的及时回复。

    1.我认为 SPI 信号满足要求、因为我们可以写入 CFG 寄存器并转换到运行状态。 第一次和第二次 CLR_STAT_REG 写入的波形完全相同。 为全面起见、我还尝试插入 NOP 传输、并在写入 GATE_OFF_CHK 与写入 CLR_STAT_REG 之间等待几百微秒、但结果并没有改变。 如果还有其他问题需要我检查、请告诉我。

    2.在这种情况下、在启用 ITO1_EN、然后写入 PS_TSD_CHK_SEC 后、我能够生成故障;但是、我仍然无法使用 CLR_STAT_REG 清除该故障。 除了图 7-43 中所示的注意事项外、是否有任何其他针对发送每个通信帧的时序预防措施?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    发送命令后读回故障寄存器以清除故障的速度如何? 可能需要等待更长的时间才能更新状态寄存器。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    在尝试使用函数 BIST 的各种操作后、我们观察到以下行为。 这是正常的吗?

    ・将 CONTROL2 中的*CHK 寄存器设置为 1 并运行 BIST 后、一些寄存器会自动返回到 0、而其他寄存器则不会返回。
    ・如果我们在 GATE_OFF_CHK 为 1 时清除故障、则寄存器将返回到  0.
    ・ DESAT_CHK 和 PS_TSD_CHK_SEC、  寄存器操作和 FAULT‑CLEAR 命令之间需要约 12ms;如果我们不等待、故障不会被清除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    可以肯定的是、在发送 SPI 命令之前、MCU 是否在控制 IN+和 IN-以使这些功能的输出处于正确的电平?

    对于 GATE_OFF_CHK、栅极应处于低电平;对于 DESAT_CHK 和 PS_TSD_CHK_SEC、栅极应处于高电平。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    是的。 −控制 IN+和 IN μ A、验证 OUTH 是否达到手册中指定的状态、然后执行 BIST。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    こんにちはマックス、μ s

    オシロスコープの波形が問題の解決に役立つ場合は、どの信号をキャプチャする必要があるかをお知らせください。μ s
    または、すべてのBISTを順番に実行したときに得られたnFLT、Ω INP、OUT、CSの波形を、あなたの側で見せていただけますか?

    よろしく μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    让我在 EVM 上检查一下、然后在星期一上联系您。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    我看了一下工作台上的情况、发现了同样的行为。

    仔细查看数据表可知、这种行为是预期行为。 并非 CONTROL1&2 中的所有 BIST 检查都是自行清除的。

    这是我们最新器件 UCC5881-Q1 中添加的一项功能、建议您仔细研究一下。 我们强烈推荐该器件而不是 UCC5870-Q1、因为我们已经对性能进行了重大改进并添加了几个新的有用功能。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    感谢您的检查。

    我是否可以假设在 DESAT_CHK 和 PS_TSD_CHK_SEC 的等待时间也观察到了相同的行为?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    这些检查的~12ms 时序也不是意外的。 该器件对于 DESAT、PS_TSD 和 OC 故障的静音时间大于=10ms。

    此致、

    Max Verboncoeur