工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
1:您能否告诉什么情况会导致此寄存器 (TSD_IMM_STAT)=1? 我刚刚注意到、如果温度过高、结果是 1。
如果温度太低、例如–45°C、那么温度 也会是 1°C?

2:如果 TSD_IMM_STAT=1、会发生什么情况? PMIC 将关断? 还是什么都不做?
如果 PMIC 将关断、您能告诉我时间吗? 我看到数据表立即显示、所以时间短于 1ms?
3:如果 TSD_IMM_STAT=1 且 PMIC 关断、则我不重新启动 PMIC、保持上电并降低温度、当温度从 125°C 降至 20 °C 时、TSD_IMM_STAT 仍将为 1? 还是会变为 0? PMIC 将再次开始工作?
当 PMIC 处于–45°C 且 TSD_IMM_STAT =1 时、我们面临的问题是、但 PMIC 未关断、仍能正常工作、这太奇怪了。