This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217CEVM:寻找 MAX77658 的替代产品

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546184/tps65217cevm-looking-for-a-replacement-for-max77658

器件型号:TPS65217CEVM
主题:TPS65217 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我正在寻找满足以下限制条件的 PMIC 或 IC 组合:

1.提供至少 4 个电源轨 — 3.3V、1.2V、2.2-2.5V、1.9V  

2.低静态电流(总计< 100uA)  

3.集成电池充电和电池管理(不必非常精确)

4.应该能够在 3.7 V LiPo 电池上运行,即使电池已放电  

您有任何建议吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您在 E2E 上联系我们。  

    关于 4 个电源轨、是否需要降压稳压器与 LDO / 这些电源轨的最大电流要求是多少?

    我们的 PMIC 不仅支持集成电池充电、TPS65217 看起来非常符合您的要求。  

    TPS65217x

    • 3 个降压稳压器、4 个 LDO
    • 每个转换器具有~15uA 的静态电流
    • 集成电池充电器和电源路径
    • TPS652170 可由用户编程、以配置所需的输出电压值

    如果您对此器件有任何后续问题、敬请告知。  

    如果您在寻找分立式 IC、我建议 您查看电池管理 IC、 如果您还有其他问题、请在这些器件型号之一下创建一个单独的文章。  

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     电源轨的最大电流要求约为 200mA、某些电压轨要求的电流较低~150mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    在这种情况下、TPS65217 应该仍然合适、  
    使用三个降压转换器和其中一个较高输出电流 LDO (LDO3 或 LDO4)
    LDO3/4 可配置为最高支持 200mA 或 400mA。

    此致、  
    Sarah