请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65217CEVM主题:TPS65217 中讨论的其他器件
工具/软件:
大家好、我正在寻找满足以下限制条件的 PMIC 或 IC 组合:
1.提供至少 4 个电源轨 — 3.3V、1.2V、2.2-2.5V、1.9V
2.低静态电流(总计< 100uA)
3.集成电池充电和电池管理(不必非常精确)
4.应该能够在 3.7 V LiPo 电池上运行,即使电池已放电
您有任何建议吗?
此致、