Other Parts Discussed in Thread: BQ25616
工具/软件:
几周前我发布了文章、没见过这件事、所以再次发布。 这适用于我的锁定帖子“BQ25616:请求原理图审阅、疑似热失控“。
=========================
几个月前、我就使用 BQ25616J 发表了文章、并提到了芯片的一些故障。 您进行了设计审查、发现没有误连接、在两种情况下、您建议将去耦电容器移至更靠近芯片的位置。 我们将在下一个电路板版本中介绍它。
我们刚刚从现场返回了四个单元、四个单元中的 BQ25616J 都表现出相同的症状。 本质上、该芯片从 USB 电源汲取 170mA、具有非常低的输出电压、不对电池充电、从而变热。
数据表功能方框图的右侧是四个芯片中的测量电压。
PMID 4.9V
REGN 4.9V
BTST 5.0V
SW 0.5V
SYS 0.5V
BAT 0.3V
TS 2.9V
这些测量和其他测量似乎确认 ACDRV 电荷泵处于活动状态(尽管我们不使用它)、内部 5V LDO 处于活动状态、PMID 处于活动状态、但 SW 和 SYS 为 0.5V。 将下游稳压器与 SYS 断开连接没有任何区别。 断开电池与 BAT 的连接没有任何区别。 更换 BQ25616 可以解决问题。
故障的 BQ25616 在 SW 上表现出 8%占空比的波形、从而在 SYS 上产生 0.5V、而工作的 BQ25616 在 SW 上表现出 85%占空比、从而在 SYS 上产生 4.4V。
观察电感器、其速率为 0.8A、饱和电流为 0.8A。 我们正在以 400mA 充电、因此根据数据表公式、我认为我们的电感器饱和电流可提供裕度。
我们从仅 5V 的 USB 电源充电、而不是从 PD 或 QC 电源充电。 没有任何连接到 VAC。
那么、我们为什么会遇到这些故障呢?