请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6593-Q1工具/软件:
您好、
附件是我们定制电路板原理图中经过设计和组装的 PMIC 部分。 但是、我们看不到 PMIC 的任何输出电压。
与 EVK 原理图进行比较后、我们观察到了设计中存在一些偏差、例如移除了nPWRON信号的与门和多路复用器 IC。 以下是我们确定的问题以及我们实施的基于跳线的临时修复:
-
引脚 20 (
nPWRON/ENABLE) –VCC_3V3_MAIN通过跳线上拉。 -
引脚 49 (
VCCA) –连接到的原始曲目VCC_CORE被剪切并重新连接到VCC_3V3_MAIN。 -
引脚 46 (
GPIO3) –VCC_3V3_MAIN通过跳线上拉。
尽管发生了这些更改、但 PMIC 输出轨仍然没有正常启动。 如有任何其他建议或需要更正、请进行审核并提供建议。