This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:#TPS6593-Q1:

Guru**** 2455660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546124/tps6593-q1-tps6593-q1

器件型号:TPS6593-Q1


工具/软件:

您好、

附件是我们定制电路板原理图中经过设计和组装的 PMIC 部分。 但是、我们看不到 PMIC 的任何输出电压。

与 EVK 原理图进行比较后、我们观察到了设计中存在一些偏差、例如移除了nPWRON信号的与门和多路复用器 IC。 以下是我们确定的问题以及我们实施的基于跳线的临时修复:

  1. 引脚 20 (nPWRON/ENABLE) VCC_3V3_MAIN通过跳线上拉。

  2. 引脚 49 (VCCA) –连接到的原始曲目VCC_CORE被剪切并重新连接到VCC_3V3_MAIN

  3. 引脚 46 (GPIO3) VCC_3V3_MAIN通过跳线上拉。

尽管发生了这些更改、但 PMIC 输出轨仍然没有正常启动。 如有任何其他建议或需要更正、请进行审核并提供建议。

e2e.ti.com/.../ssc_5F00_sch_5F00_20250515_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 vekatesan:

    我们将进行审查、但将在本周晚些时候完成。 我希望这将是好的。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快查看并提供您的意见。