请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62130工具/软件:
您好!
我的电路和 TPS62130RGTR 有问题。
轻负载 (10 –50mA) 时、输出完全稳定在 3.2x 伏左右。
但当我 开始打开负载 (37 个 LED) 时、电压会下降。
在模拟负载恰好为 1A 的情况下、电压降至 0.7V。
这是我第二次使用该稳压器且无法正常工作的 PCB 尝试。
我已经在 AVIN 的电容器中发现了一个小错误、该错误未与 PVIN 分开、但我认为这不会导致如此强的误差
感谢你的帮助