请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54231工具/软件:
尊敬的所有人:
我使用下面的电路在输入从+16Vdc 到+24Vdc 的范围内变化时产生+5V 固定电压。 但未得到+5V 的输出电压。
在增加输入电压的同时、输出电压也会增加。
可能的原因是什么?
原理图中的所有元件与 BOM 中按值相同。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的所有人:
我使用下面的电路在输入从+16Vdc 到+24Vdc 的范围内变化时产生+5V 固定电压。 但未得到+5V 的输出电压。
在增加输入电压的同时、输出电压也会增加。
可能的原因是什么?
原理图中的所有元件与 BOM 中按值相同。