This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655DMTREVM:这是否可用于评估 LP8865Y-Q1?

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923655DMTREVM, LP8865Y-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546156/tps923655dmtrevm-can-this-be-used-to-evaluate-the-lp8865y-q1

器件型号:TPS923655DMTREVM
主题中讨论的其他器件:LP8865Y-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:我看到建议在 LP8865Y-Q1 的产品页面上使用 TPS923655DMTREVM。 TPS92365EVM 是否可用于评估 LP8865Y-Q1?

如果是、需要对 EVM 进行哪些修改?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    您需要哪个版本? Q 版本还是非 Q 版本? 如果您想评估 LP8865Y-Q1、您可以订购 TPS923655EVM 并将器件替换为 LP8865Y-Q1。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lucia — 我们希望评估汽车 LP8865Y-Q1 器件。 根据您的评论、听起来我们可以使用 TPS92365EVM。 谢谢