This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:失效防护 GPIO 引脚

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP, TPS6593-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545913/tps6593-q1-fail-safe-gpio-pins

器件型号:TPS6593-Q1
主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP

工具/软件:

大家好!

我对 TPS65931211 有疑问。

在 SK-AM62A-LP EVM 原理图中、GPIO3/GPIO4/GPIO5/GPIO6 是 3.3V 输入信号或 5V 输出信号。

在 TPS6593-Q1 数据表中、它们是 1.8V 信号、如下所示。
注释指出 5.5V 信号对于失效防护 GPIO 是可以的、但 GPIO3/GPIO4/GPIO5/GPIO6 输入是否可以高达 5.5V?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    正确、虽然这些是绝对最大值、但最好在建议运行条件下。 失效防护 GPIO 输入应在 PMIC 通电后且在向失效防护 GPIO 施加 PMIC 电源之前未通电后执行。

    BR、

    Nicholas McNamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    感谢您的答复。
    我知道建议使用 1.8V 电压、但也可以输入高达 5.5V 的电压

    此致、
    Ishiwata