请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6593-Q1主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP、
工具/软件:
大家好!
我对 TPS65931211 有疑问。
在 SK-AM62A-LP EVM 原理图中、GPIO3/GPIO4/GPIO5/GPIO6 是 3.3V 输入信号或 5V 输出信号。

在 TPS6593-Q1 数据表中、它们是 1.8V 信号、如下所示。
注释指出 5.5V 信号对于失效防护 GPIO 是可以的、但 GPIO3/GPIO4/GPIO5/GPIO6 输入是否可以高达 5.5V?

此致、
Ishiwata