This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1214Q1EVM:使用 TPS1214Q1EVM 短路值和设计计算器连接

Guru**** 2513745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1214Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545005/tps1214q1evm-conerns-with-tps1214q1evm-short-circuit-values-and-design-calculator

器件型号:TPS1214Q1EVM


工具/软件:

尊敬的团队:

我们开始测试 TPS1214Q1EVM。 在测试过程中遇到了一些问题。

我们首先按照 EVM 用户指南进行操作。

1.本文档中未提供短路电流值
2.在表 2.4 中、J8 部分介绍了设计计算器。
但我找不到它。 如果可以、请将其发送给我我们计算短路电流并测试电路板。

请参阅、它可以在预期值跳闸。 预期短路值为 44.6A、但 EVM 以~40A 的电流开始跳闸。

我们意识到这可能是由于布局造成的。

我们如上图所示添加旁路导线。
它会固定短路阈值。 我们通过将 R_ISCP 更改为 1.47K 来尝试另一个短路设定点

它按预期运行。 在 75A 跳闸。 (没有修改,它是 65A。)
I2t 时间当跳线 J9 设置为 36A 时、过流 I2t 时间不符合预期。 但 J9 采用 16A 设置、J8 采用 1s 设置、
当负载电流为 16A 时、EVM 跳闸、大约需要 850ms。