请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1214Q1EVM工具/软件:
尊敬的团队:
我们开始测试 TPS1214Q1EVM。 在测试过程中遇到了一些问题。
我们首先按照 EVM 用户指南进行操作。
1.本文档中未提供短路电流值
2.在表 2.4 中、J8 部分介绍了设计计算器。
但我找不到它。 如果可以、请将其发送给我我们计算短路电流并测试电路板。
请参阅、它可以在预期值跳闸。 预期短路值为 44.6A、但 EVM 以~40A 的电流开始跳闸。
我们意识到这可能是由于布局造成的。


我们如上图所示添加旁路导线。
它会固定短路阈值。 我们通过将 R_ISCP 更改为 1.47K 来尝试另一个短路设定点
它按预期运行。 在 75A 跳闸。 (没有修改,它是 65A。)
I2t 时间当跳线 J9 设置为 36A 时、过流 I2t 时间不符合预期。 但 J9 采用 16A 设置、J8 采用 1s 设置、
当负载电流为 16A 时、EVM 跳闸、大约需要 850ms。