主题中讨论的其他器件: BQ40Z50
工具/软件:
我对 OC 阈值感到困惑、它的值应该大于 FCC、还是将其添加到 FCC? 在本线程中、您认为默认值应该足够:
我猜是它被添加到了 FCC(或其他相关值)中
10 年来、我一直没有从事电池设计、TRMS 变得越来越平坦。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
bq40z80 TRM 中的内部电荷计数器是第 3.17 节中提到的 2 倍。 这将是一个很好的补充,有它解释在前面的案文。
在本主题中: BQ40Z50-R1:OC 标志和内部电荷计数器 、尽管 TI Mastermind 将其称为 内部累加器 和 内部计数器 ,令人困惑的事情。 在该线程中、Kang 说“一旦 RemCap >= FCC、内部计数器就会累积“、这意味着 OC 阈值高于 FCC。
在本主题中、 BQ40Z50:已发生 OC Alert Wyatt Keller、另一个 TI Mastermind 说、“内部电荷计数器在 SOC 为 100%后对电荷进行计数。“
虽然这两种方案都与 bq40z50 有关、但我经验最充分的猜测是、它也适用于 bq40z80。
此致、
David
您好、David:
我对先前的答复表示歉意、我必须纠正自己。 在剩余容量大于 FCC 后、内部充电计数器开始计数。 一旦 SOC = 100%、它就开始计数。 一旦 内部充电计数器> 0、电量监测计就会跳闸、但器件可以保持充电。 一旦内部充电计数器达到 OC 阈值、 过度充电保护将跳闸。 如前所述、OC 阈值大于您发送的第一个线程中所述的 FCC。 这是原因、因为 OC 阈值是电量监测计停止过充的最后一种保护。 您可以使剩余容量高于 FCC、但尚未达到 OC 阈值、具体取决于电量监测计的配置方式。
这是 BQ40z80 TRM 中提供的

谢谢、
Adam