This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:OC:Threshold

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544269/bq40z80-oc-threshold

产品型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

工具/软件:

我对 OC 阈值感到困惑、它的值应该大于 FCC、还是将其添加到 FCC? 在本线程中、您认为默认值应该足够:

 BQ40Z80:CHGV、CHGC 和 OC 位详细信息 

我猜是它被添加到了 FCC(或其他相关值)中

10 年来、我一直没有从事电池设计、TRMS 变得越来越平坦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    这一趋势已经确定、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    OC 阈值应大于 FCC。  OC 阈值 用作触发过流保护机制的限制。  当电池电流超过 OC 阈值时、保护电路将进行干预、以防止损坏电池或器件。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在查看其他 TRM 后、论坛帖子和 bq40z80 TRM 多次、我已经理解 OC 阈值不应高于 FCC。 很难找到、但是 OC:Threshold 与“ 内部充电计数器 “直到 SOC 达到 100%时才开始计数。 OC:Threshold 是平均值、而不是绝对值。

    这不在您的文档中、很难找到。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    内部电荷计数器用于库仑计数、每当发生充电或放电时、无论 SOC 如何、都开始计数。

    当电量监测计的内部容量大于 FCC 时、会发生过充。  您能否介绍一下 OC 阈值应低于 FCC 的情况?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq40z80 TRM 中的内部电荷计数器是第 3.17 节中提到的 2 倍。 这将是一个很好的补充,有它解释在前面的案文。

    在本主题中:  BQ40Z50-R1:OC 标志和内部电荷计数器 、尽管 TI Mastermind 将其称为  内部累加器 和  内部计数器 ,令人困惑的事情。  在该线程中、Kang 说“一旦 RemCap >= FCC、内部计数器就会累积“、这意味着 OC 阈值高于 FCC。

    在本主题中、  BQ40Z50:已发生 OC Alert Wyatt Keller、另一个 TI Mastermind 说、“内部电荷计数器在 SOC 为 100%后对电荷进行计数。“  

    虽然这两种方案都与 bq40z50 有关、但我经验最充分的猜测是、它也适用于 bq40z80。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我对先前的答复表示歉意、我必须纠正自己。 在剩余容量大于 FCC 后、内部充电计数器开始计数。 一旦 SOC = 100%、它就开始计数。 一旦 内部充电计数器> 0、电量监测计就会跳闸、但器件可以保持充电。 一旦内部充电计数器达到 OC 阈值、 过度充电保护将跳闸。 如前所述、OC 阈值大于您发送的第一个线程中所述的 FCC。 这是原因、因为 OC 阈值是电量监测计停止过充的最后一种保护。 您可以使剩余容量高于 FCC、但尚未达到 OC 阈值、具体取决于电量监测计的配置方式。

    这是 BQ40z80 TRM 中提供的

    谢谢、

    Adam