This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1EVM-2100:EVM 单路输出两相同步降压 (15V)

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1EVM-2100, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545573/lm5143-q1evm-2100-evm-single-output-two-phase-sync-buck-15v

器件型号:LM5143-Q1EVM-2100
Thread 中讨论的其他器件: LM5143

工具/软件:

使用 LM5143-Q1EVM-2100 进行以下测试:

  1. 双路输出 –FB1 连接到 VDDA、FB2 连接到 AGND、MODE 连接到 AGND。 VOUT1 和 VOUT2  分别提供 3.3V 和 5V。

  2. 双路输出 –移除 R22、使用 R21 和 R30 作为分压器以生成 VOUT1 = 15V 和 VOUT2 = 5V、 并实现正常输出操作。

  3. 单输出、两相同步降压 –EVM 修改如下:

    • FB1: DNP R22、R21 = 240kΩ 、R30 = 10kΩ  

    • FB2: 短接 R30

    • 模式: S2 连接到 VDDA

    • SS1/2: DNP C51、短接 S1B

    • COMP1/2: DNP C52、C54 和 R33;短接 S1A

    • VOUT1/2: 短接 R34

    • VCCX: 连接至 GND

测试结果:

  • 仅达到 VOUT 1.3V  

  • VCC 、最初为 5 伏、降至 3.3V  直接结果。

  • VDDA 降至 3.3V  直接结果。

  • SS 引脚 输出 WAS 0V  

恢复到后 测试 2. 配置, VOUT1 VOUT2 变得更大 1.3V  3.3V  分别。 我不知道为什么输出会以这种方式出现。

更换 IC 后、我确认输出与的输出匹配 测试 1 测试 2. 。 但是、在重新连接后 测试 3. 配置、测试结果仍然相同: VOUT 仅达到 1.3V  。 这一结果的发生原因尚不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否为测试 2 调整了其他内容? 如果 Vout1 = 15V、您将需要更新电感器和输出电容...并可能还更新补偿值。

    请完成 LM5143 快速入门计算器以在 Vout = 15V 时进行两相设置(测试 3 电路)、从而帮助选择元件、进行补偿等 此外、您可能需要减小 FSW 以降低损耗。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

     感谢您的反馈。 在测试 2 期间、仅移除了 R22 、使用 R21 = 240kΩ 和 R30 = 10kΩ
    我想确认一下:如果未执行用于两相设置的 LM5143 快速入门计算器、是否会出现与测试 3 中相同的情况? 在这种情况下、这可能会损坏 IC 吗?
    或者、是否有任何可以将器件恢复到正常运行状态的配置?

    非常感谢你就此问题提供指导。

    此致、

    Yuming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    损坏 IC 的主要因素是 VCCX 上的过压、但看起来已将此引脚接地。 更改为 15V 会使输出电容器过载、增加电感器纹波电流等、因此最好根据需要重新设计功率级。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

     感谢您的反馈。  那么、IC 损坏的主要原因是 VCCX 上的过压吗? 如果是、这是否意味着通常不将 VCCX 连接到 VOUT 可以防止损坏?

    如果我们 使用以下配置将测试 3 修改为 5V 输出:
    • FB1:连接至 AGND
    • FB2:R30 短接
    • 模式:S2 连接至 VDDA
    • SS1/2:C51 DNP、S1B 短接
    • COMP1/2:C52、C54 和 R33 DNP;S1A 短接
    • VOUT1/2:R34 短接
    • VCCX:连接至 GND

    此配置是否有效?

    Yuming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCCX 最大值为 5.5V(将此引脚连接到 15V 肯定会损坏它)。

    在快速启动文件上发送您想要进行的任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:
    感谢您的答复。 如果我们有任何其他问题、我们将再次发帖。 谢谢你。

    Yuming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Yuming。