Thread 中讨论的其他器件: LM5143
工具/软件:
使用 LM5143-Q1EVM-2100 进行以下测试:
-
双路输出 –FB1 连接到 VDDA、FB2 连接到 AGND、MODE 连接到 AGND。 VOUT1 和 VOUT2 分别提供 3.3V 和 5V。
-
双路输出 –移除 R22、使用 R21 和 R30 作为分压器以生成 VOUT1 = 15V 和 VOUT2 = 5V、 并实现正常输出操作。
-
单输出、两相同步降压 –EVM 修改如下:
-
FB1: DNP R22、R21 = 240kΩ 、R30 = 10kΩ
-
FB2: 短接 R30
-
模式: S2 连接到 VDDA
-
SS1/2: DNP C51、短接 S1B
-
COMP1/2: DNP C52、C54 和 R33;短接 S1A
-
VOUT1/2: 短接 R34
-
VCCX: 连接至 GND
-
测试结果:
-
仅达到 VOUT 1.3V 。
-
VCC 、最初为 5 伏、降至 3.3V 直接结果。
-
VDDA 降至 3.3V 直接结果。
-
SS 引脚 输出 WAS 0V 。
恢复到后 测试 2. 配置, VOUT1 和 VOUT2 变得更大 1.3V 和 3.3V 分别。 我不知道为什么输出会以这种方式出现。
更换 IC 后、我确认输出与的输出匹配 测试 1 和 测试 2. 。 但是、在重新连接后 测试 3. 配置、测试结果仍然相同: VOUT 仅达到 1.3V 。 这一结果的发生原因尚不清楚。