This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC100-Q1:围绕 IC 构建电路

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545204/tps1hc100-q1-building-the-circuit-around-the-ic

器件型号:TPS1HC100-Q1


工具/软件:

DIAG_EN 的输入电压是 3.3V 还是 5V 会影响 FLT 的运行? (在数据表中,仅提及 vDIA_EN=5V 的条件)

2、根据我们的电流电路、连接到 FLT 的负载的最大输入电压为 3.6V、因此 FLT 需要使用 3.3V 作为上拉电压。 该设计是否合理?  

3、规范文档未说明输出端子 (ILIM) 的 VOH / VOL 特性。 请提供相关的设计信息。

4、关于 GND 的设计,如果我们不使用主电源,仍然需要相关的接地电路?

5.下面是我们设计的参考电路图,如果有任何问题,请帮助检查。

DIAG_EN 和 EN 之间的时序关系是什么:上电期间、故障期间和断电期间?

其他信息:

1、输入电压范围:最小值 11.82V~(典型值)11.94V~(最大值)12.06V;

2、后续负载:输入电压范围:最小 8.5V~典型值 13.2V~最大值 16V;消耗电流典型值 0.5A~最大值 1A;

ILIM 设计值:最小 1.2A~典型值 1.7A~最大值 2.3A;

4、所需功能: OV、UV、ILIM(无需监控电流值)、故障反馈;

5.输入输出信号特性:  

EN:VIH:最小值 2.72V~最大值 3.39V;VIL:最小值 0V~最大值 0.68V;  

DIAG_EN:VIH:最小值 2.72V~最大值 3.39V;VIL:最小值 0V~最大值 0.68V;

故障(设计输出值):VFLT_H 型 3.3V、最大 3.6V

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我正在处理您的问题。 我应该会在星期一 Dallas Time 上给出回复。  

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请问现在是否有答案?

    Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zhao、  

    1。只要电压电平高于输入电压高电平、DIAG_EN 的电压就不会影响 FLT 的运行

    2. FLT 上可以接受 3.3V PU

    3. 我没有 VOH 和 VOL  的可用数据。 应用案例是连接到 IC_GND 的外部电阻器。 除了目的之外、请告诉我是否还需要更多信息。  

    4.建议使用接地网络提供反向电流保护和电源断电保护。 建议在每个应用中使用这种外部电路。

    5.在第 8.1 节数据表中有一个典型的应用示例。 查看您的原理图、我看到的主要问题是 ILIM GND 连接。 该引脚应连接至 IC_GND。

    6.所有时序信息都可以在开关特性和 SNS 时序表中找到。 表 7-3 提供了每个故障的抗尖峰脉冲。  

    BR、  

    Alan