This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2104:在由 LM2104 驱动的外部低侧 FET 和 GND 之间插入 100m Ω 电阻器是否没有问题?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546404/lm2104-is-it-no-problem-to-insert-100mohm-resistor-between-external-low-side-fet-driven-by-lm2104-and-gnd

器件型号:LM2104


工具/软件:

大家好:

一个客户考虑使用 LM2104 进行步进电机驱动。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
在由 LM2104 驱动的外部低侧 FET 和 GND 之间插入 100m Ω 电阻器没有问题
电流检测仿真文件中包含吗?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya.e2e.ti.com/.../CurrenSenseResistorSchematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    是的、您可以在低侧 FET 源极和接地端之间放置一个分流电阻器、但请考虑驱动器 GND 的连接位置。 如果驱动器 GND 低于 Rsense、则 Rsense 上的压降会降低有效 Vgs、电流测量将包括拉电流/灌电流。 根据您的系统和电阻器值、这可能会也可能不会很大。 将栅极驱动器 GND 连接到 FET 源极上的分流电阻上方、非常适合更大限度地减少电流环路中的噪声并保持 Vgs 准确。

    此致、

    Annabelle Alemand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annabelle:

    非常感谢您的答复。

    我知道分流电阻器 (Rsense) 可以放置在低侧 FET 源极和接地端之间。
    我还知道、Rsense 上的压降会降低有效 Vgs
    电流测量将包括用于外部 MOSFET 导通/FF 的拉电流/灌电流。

    我能否向您提出以下附加问题?

    Q
    当 LM2104 GND 连接到 Rsense 的高侧(低侧 FET 的源极)以精确测量电流时、
    有什么令人担忧的问题吗?

    我认为 LM2104 GND 的电压比控制器侧 GND 电压稍微高一点(当 IO=3A 且 Rsense 为 100m Ω 时为 0.3V)。
    我担心当控制器输出 L 电平时 LM2104 输入端子 (IN、/SD) 会变为–0.3V、因为
    可能会超出 IN 和/SD 输入端子的绝对最大值。

    请你给我答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    如果驱动器接地连接到 Rsense 的高侧、则取决于控制器接地的连接位置。 是将其连接在检测电阻器上方还是下方? 如果它们以同一点为基准、则负电压不应该是问题。 如果驱动器接地高于电阻器且控制器接地低于该电阻器、则可能是个问题。  

    谢谢、

    Annabelle