工具/软件:
大家好:
一个客户考虑使用 LM2104 进行步进电机驱动。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复。
Q
在由 LM2104 驱动的外部低侧 FET 和 GND 之间插入 100m Ω 电阻器没有问题
电流检测仿真文件中包含吗?
非常感谢您的答复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kazuya:
是的、您可以在低侧 FET 源极和接地端之间放置一个分流电阻器、但请考虑驱动器 GND 的连接位置。 如果驱动器 GND 低于 Rsense、则 Rsense 上的压降会降低有效 Vgs、电流测量将包括拉电流/灌电流。 根据您的系统和电阻器值、这可能会也可能不会很大。 将栅极驱动器 GND 连接到 FET 源极上的分流电阻上方、非常适合更大限度地减少电流环路中的噪声并保持 Vgs 准确。
此致、
Annabelle Alemand
尊敬的 Annabelle:
非常感谢您的答复。
我知道分流电阻器 (Rsense) 可以放置在低侧 FET 源极和接地端之间。
我还知道、Rsense 上的压降会降低有效 Vgs
电流测量将包括用于外部 MOSFET 导通/FF 的拉电流/灌电流。
我能否向您提出以下附加问题?
Q
当 LM2104 GND 连接到 Rsense 的高侧(低侧 FET 的源极)以精确测量电流时、
有什么令人担忧的问题吗?
我认为 LM2104 GND 的电压比控制器侧 GND 电压稍微高一点(当 IO=3A 且 Rsense 为 100m Ω 时为 0.3V)。
我担心当控制器输出 L 电平时 LM2104 输入端子 (IN、/SD) 会变为–0.3V、因为
可能会超出 IN 和/SD 输入端子的绝对最大值。
请你给我答复。
再次感谢大家、此致、
Kazuya。